您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

WEEE 和 RoHS 指令



概述

霍尼韦尔与客户、供应商和第三方携手合作,共同努力遵守 WEEE 和 RoHS 指令中的相关规定(如适用)。为此,我们专门组建了商业和项目团队,以管理合规流程。

废弃电气及电子设备 (WEEE) 指令

WEEE 指令要求生产商须承担起对电子和电气设备进行回收的责任和费用,这些设备包括个人计算机、电动工具、DVD、数码相机、电动牙刷和玩具等各种电子和电气产品。WEEE 指令旨在使废弃电子产品远离垃圾填埋场,同时鼓励生产商负起采用环保设计,进行再利用和回收的责任。WEEE 指令适用于独立的产品。这类产品功能完全自主,不是其他系统的一部分或某种设备的部件。霍尼韦尔几乎没有符合该类别的产品。

限制使用有害物质 (RoHS) 指令

RoHS 指令是 WEEE 的姊妹篇指令。它规定自 2006 年 7 月 1 日 起,进入欧盟市场的某些电子及电气设备禁止使用特定的有害物质。除通过豁免条款排除的项目以外,RoHS 指令确保任何此类新电气电子设备不包含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB) 和多溴二苯醚 (PBDE)(PBB 和 PBDE 通常在一些塑料制品中用作阻燃剂)。提请注意的是,并非所有霍尼韦尔生产的产品都须遵守 RoHS 指令,而且 RoHS 指令对在某些应用中使用的禁用物质进行了豁免。

立场声明

由供应、工程和原材料代表组成的项目团队正在积极寻找 RoHS 指令规定禁用物质的合适替代品。对于该项工作而言,与供货商展开密切合作至关重要,以确保供应商及其提供的材料符合要求。

不同产品系列的合规截止日期会有所不同。

霍尼韦尔正在实施与 RoHS 相关的变革,以使产品符合必要的合规要求。我们期望能够就此项工作取得的进展,以及为支持 RoHS 指令实施而推出的新流程或其他环境改善措施,展开持续的沟通和交流。

同时,如果您有具体的问题、担忧或疑虑,请立即联系霍尼韦尔或您的当地销售代表。

问题和回答

问:废弃电气及电子设备 (WEEE) 指令的内容是什么?

答:WEEE 是一项在欧盟通行的指令,将成为各欧盟成员国的国家法。WEEE 指令成为一项国家法的日期是 2005 年8 月 13 日。WEEE 指令要求生产商须承担起对电子和电气设备进行回收的责任和费用,这些设备包括个人计算机、电动工具、DVD、数码相机、电动牙刷和玩具等各种电子和电气产品。WEEE 指令旨在使废弃电子产品远离垃圾填埋场,同时鼓励生产商负起采用环保设计,进行再利用和回收的责任。2005 年8 月 13 日之前,各成员国均必须制定出生产者责任计划,以撤回或回收电子废弃物。


问:《电子电气设备中限制使用有害物质》 (RoHS) 指令的内容是什么?

答:RoHS 指令是 WEEE 的姊妹篇指令。它规定自 2006 年 7 月 1 日 起,进入欧盟市场的某些电子及电气设备禁止使用特定的有害物质。除通过豁免条款排除的项目以外,RoHS 指令确保任何此类新电气电子设备不包含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB) 和多溴二苯醚 (PBDE)(PBB 和 PBDE 通常在一些塑料制品中用作阻燃剂)。提请注意的是,并非所有霍尼韦尔生产的产品都须遵守 RoHS 指令,而且 RoHS 指令对在某些应用中使用的禁用物质进行了豁免。相关豁免都在 RoHS 指令附件中明确列出。


问:WEEE 指令是否适用于所有霍尼韦尔产品?

答:WEEE 指令适用于独立的产品。这类产品功能完全自主,不是其他系统的一部分或某种设备的部件。简单的例子有微波炉、冰箱等。霍尼韦尔符合该类别的产品非常少。


问:霍尼韦尔为 RoHS 指令合规进行了多长时间的努力?

答:我们的 RoHS 指令合规项目始于 2003 年。


问:霍尼韦尔预计在何时使其所有产品符合 RoHS 指令?

答:霍尼韦尔的目标是,在 2006 年 7 月 1 日 截止日期前,使所有产品符合 RoHS 指令。预计绝大多数数产品将在 2005 年年底之前完成合规要求;不过不同产品系列的合规截止日期会有所不同。


问:到目前为止,是否已有产品符合合规要求?

答:是。有些产品已符合 RoHS 指令的要求,因为它们不含 RoHS 指令准则规定的六类危险物质。此外,自 2003 年合规项目开始,其他产品也已完成合规,新产品则在发布时完成合规。


问:有任何产品获得豁免吗?

答: 有。RoHS 指令批准对 WEEE 指令规定豁免的电气电子设备豁免禁用物质。其中一个例子便是军事装备。霍尼韦尔生产的用于军事装备的部件目前已获得 RoHS 指令的豁免。有些豁免并非永远有效,有些豁免需要留作将来再待审查。用作军事装备应用的部件无需完成 RoHS 指令合规。


问:有任何传感与物联网产品在 WEEE 指令管辖的范围之外吗?

答:有。在某些由其他现行欧洲指令管辖的应用中使用的产品,通常视为不在 WEEE 管辖范围内。其中一个例子便是专门用于汽车车载应用的产品。报废汽车指令将适用于这种情况。


问:霍尼韦尔如何识别符合 RoHS 指令的产品?

答:霍尼韦尔产品的零件编号保持不变。而产品日期代码将用来表示制造流程符合 RoHS 指令要求。ICOM 系统客户可访问产品数据库来确定某零件编号的 RoHS 状态,或通过客户服务或当地霍尼韦尔销售代表提出请求。

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink