您知道您所呼吸的空气中有什么吗?用霍尼韦尔空气质量监控器检测一下吧

霍尼韦尔空气质量监控器可以提供您可能需要了解的所有空气质量数据,以使您变得更好。该设备拥有屡获殊荣的设计*、触摸屏、彩色指示灯以及 Wi-Fi 连接,可测量六种不同的污染物、过敏原和参数。

利用专有算法,该监控器为您提供 IQ 百分比读数。它是对您的大脑在当前环境下工作能力的一种衡量。

当与连接的手机应用程序结合使用时,您可以随时随地用它来检查环境空气质量,并采取适当的措施来保护自己和您所关心的人。

* 2018 iF 世界设计大奖

为什么空气质量如此重要?

空气质量可以通过各种污染物、颗粒物、气体、化学品和其他物质影响我们的身心健康。

参见以下霍尼韦尔空气质量监控器显示的参数完整列表,以及跟踪这些参数的重要性。

指示灯
颗粒物 (PM2.5)
描述
空气中直径为 0.1 至 2.5 微米的颗粒—是人发直径的 3%。它可能包括煤烟、燃烧副产品、矿物燃料烟雾、香烟烟雾、粉尘、花粉和霉菌等过敏原等。
影响
PM2.5 刺激物可能会滞留在肺部,引起哮喘、呼吸道炎症、过敏症加重和心肺疾病,并在长期接触后可能致癌,从而增加死亡风险。

规格和数据表

请查看下表中霍尼韦尔空气质量监控器的指示灯及其推荐值。

指示灯 绿色 橙色 红色 检测范围
PM2.5 0 µg/m3 到 79 µg/m3 80 µg/m3 到 199 µg/m3 ≥ 200µg/m3
HCHO <0.08 ppm - >0.08 ppm 0 ppm 到 2 ppm
TVOC <0.03 ppm - >0.38 ppm 0.12 ppm 到 0.99 ppm
CO2 <1000 ppm - >1000 ppm 400 ppm 到 2000 ppm
IQ% >60% - <60% 0% 至 100%
湿度 - - 0% 至 100%
温度 - - 10℃ 至 40℃
[50℉ 至 104℉]

注意:如果要进行连续监测,则建议将装置始终连接到充电端口。

下载以下“数据表”和“快速入门指南”以获取更多信息:

试试我们的手机应用程序

在到达之前,使用手机应用程序来检查您家里或工作场所的空气质量!

霍尼韦尔空气质量监控器便捷的智能手机应用程序可让您随时随地进行监测,并通过 1 天和 1 个月的趋势图和天气屏幕跟踪值。

您可以根据个人喜好自定义各种设置,例如设备界面、设置闹钟、更改温度单位和设置不同参数的警报阈值。

您甚至可以通过一部智能手机在多个位置监视多个设备。

应用程序下载和安装

使用智能手机下载霍尼韦尔 IAQ 客户端应用程序。您可以直接从 Apple 或 Google Store 下载。

启动应用程序。选择“第二代”。按照应用程序的说明界面连接霍尼韦尔空气质量监控器。

常见问题

如果您需要进一步的说明或有关霍尼韦尔空气质量监控器的信息,请浏览我们的常见问题。

以 PDF 格式下载我们的“常见问题”:

概述:

Q. Is indoor air quality a problem?
答:是, 室内空气质量影响着我们所有人,即使在北美,也是一个问题。美国环境保护署估计,室内空气中的污染物可能是室外空气的两到五倍,这意味着我们大部分时间都在遭受着污染物的轰炸。
答:我们测量以下污染物和过敏原,因为它们很常见,如果不加以控制,其浓度对健康的影响可能很大:
指示灯 对健康的影响
颗粒物 (PM2.5) 哮喘、呼吸道炎症、严重过敏、心肺疾病,长期接触会致癌
甲醛 (HCHO) 可能引起流眼水;眼睛、鼻子和喉咙有灼热感,咳嗽、喘息、恶心和皮肤过敏
总挥发性有机化合物 (TVOC) 可能会刺激眼睛、鼻子和喉咙;头痛;失去协调性、恶心; 损害肝、肾和中枢神经系统
二氧化碳 (CO2) 可能导致注意力不集中; 记忆丧失;抑郁症;头晕;头痛;视觉和听觉功能障碍;
湿度 皮肤问题;呼吸问题; 眼睛发痒和过敏反应
IQ% 表示可在您的环境中可用的总 IQ 百分比。表示与一项或多项其他测量相关的高级认知功能可能表现不佳。很好地说明其他测量之一不是最优的。
答:关心自己呼吸的空气的每个人。
•该设备专为所有重视了解周围环境的消费者而设计。该设备可用于提供有关各种环境因素、过敏原和污染物及其对消费者认知能力影响的信息。
•无论您是忙于控制环境的专业人士、有孩子准备考试或 SAT 的父母,还是关心顶级员工工作效率的经理,IAQ 设备都可以帮助您了解自己周围的环境。
产品:

答:二氧化碳浓度升高、挥发性有机化合物和颗粒物等环境因素会影响人的认知能力。我们正在申请专利的 IQ% 为您提供了一个数字输出,该输出与您要在当前环境中进行 IQ 测试时获得的分数相关。每个人的 IQ 和认知能力各不相同,这就是为什么我们提供用户当前的认知能力占他们在理想环境中可以获得的全部认知能力的百分比。
答:6 小时
答:6 小时
答:充电完成后,普通模式:14 小时,睡眠模式:40 小时。电池容量:2600 mAh。
答:这意味着该污染物的浓度已达到较高水平。如果单击该符号,它将读出一个数字,并且顶部的弧光灯将变为红色,作为警告。
答:是,可以!设置菜单可以设置警报。阈值设置如下:
答:HAQ 二氧化碳传感器在出厂时已校准,但可能会随时间出现偏差。为了解决这一问题,应该对 HAQ 进行校准,以解决偏差问题。校准涉及将传感器暴露于已知的气体源(室外空气或或无人居住的室内空气—两者均应约等于 400 ppm CO2)。HAQ 获取多个读数,计算平均值,将新平均值与原始工厂值之间的差值存储在内存中(从已知气源中减去 400 之后),然后将该值用作“偏置”。然后,在下一次校准前,该“偏置”值将自动加上或减去传感器在使用期间获取的任何后续读数。
答:在室外环境中,切换到 CO2 界面,按住屏幕中间位置 3 秒钟,然后会出现校准提示。10~15 分钟后,当校准提示消失时,校准完成。
答:理想情况下,设备应靠近您或最终用户所在的位置,并且不应靠近门或窗户,因为它们会影响设备周围的气流。将其放置在开着的窗户附近可能会产生不同的读数,因为空气可能不是均匀地散布在整个房间内。为了获得最佳结果,我们建议一台设备用于 1000 - 1500 平方英尺的面积,或在房屋中的一间房间中使用,因为墙壁和门廊可作为屏障。
答:是,可以!只要您的电池已充电,或者只要您有 USB 数据线连接,您就可以在汽车上使用此设备,以了解车内空气质量!请注意,要进行数据记录,您需要互联网连接,以便可以将数据上传到应用程序,您可以将手机用作热点,也可以将设备用作独立监控器。
答:可以,只要您有足够的电池和/或插座,设备就可以在室外使用。但是请注意,室外的读数将与室内的读数明显不同。
连接:

答:Android 智能手机必须运行 4.4 或更高版本。但是,除非与您的智能手机兼容,否则 Google Store 不会下载应用程序。
答:是,可以!您可以在自己的房屋或亲人的房屋周围放置多个设备,这些设备将连接到您手机上的应用程序。按照应用程序上的说明连接多个设备。
答:是的,可以,只需在其他手机上使用相同的用户名和密码即可。
数据:

答:不可以,很遗憾,我们目前仅与智能手机应用程序交互,但我们正在构建 API。
答:设备数据安全地存储在霍尼韦尔云中。应用程序显示一天或一个月的趋势数据。
答:不存储,因为设备本身没有存储器。
答:设备每分钟向云报到一次。在节能模式中,此频率下降到每小时一次。
答:原始数据为 7 天, 1 个月的小时平均值及 1 年的日平均值。但是在应用程序中可查看最后一天和最后一个月的数据。如果您的企业正寻求更深入的了解,请直接与我们联系。
应用领域:

答:是的,我们正在开发一个 API,使企业能够从我们的云中提取数据。即将提供更多细节,敬请期待。

购买渠道

请在下面找到可以向其购买霍尼韦尔空气质量监控器的合作伙伴。

Sharaf DG - 阿拉伯联合酋长国迪拜

Times Square Center, Level 2 Between 3rd & 4th Interchange, Sheikh Zayed Road Phone: 800 344357

立即购买

LLC "Dadget" - 俄罗斯莫斯科

109052, ul. Novokhokhlovskaya, 23s1, 2nd floor Phone: 8 (800) 700-08-34

立即购买

Atlas Industrial Systems - 南非

3 Wolfram Street Vanderbijlpark CE6 South Africa Phone: +27 (0)16 981 7843

立即购买

PINNACLE INSTRUMENTS - South Africa

16 Field Street, Wilbart, Germiston, South Africa Phone: +27 11 450 4885

立即购买

Kempston Controls LLC - 迪拜

Warehouse No. 4 (Al Zubaidi), 13th Street, Umm Ramool, Dubai U.A.E. Phone: 971 4 298 7111

立即购买

EKOM Elk. Elektronik San. Tic. A.Ş. - Merkez(伊斯坦布尔)

ASF Batı Plaza. Beylikdüzü OSB Mh. Hürriyet Bulvarı No:10, Kat: 3 D:9 34524, Beylikdüzü İstanbul, Türkiye Phone : +90 212 5909715 (pbx) Fax : +90 212 4210584

立即购买

EKOM Elk. Elektronik San. Tic. A.Ş. - Şube(安卡拉)

Tepe Prime, C Blok, No:64 Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. 06510, Çankaya Ankara, Türkiye Phone : +90 212 5909715 (pbx) Fax : +90 212 4210584

立即购买

企业产品

确保您公司或设施中的空气对您、您的员工以及您的顾客来说都是安全的,以便每个人能以最佳的身体和认知能力来开展活动。霍尼韦尔空气质量监控器旨在为拥有健康和生产力意识的个人和机构提供独特的用户体验和便利。它可以成功地用于各种需要更高环境标准的地方。

联系方式

非常乐意为您提供有关霍尼韦尔空气质量监控器的咨询服务。填写联系表格,我们将派遣一名团队成员与您联系。

 

Powered By OneLink