您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

利用霍尼韦尔的传感解决方案,跟上世界变革的步伐

——Bertrand Lombardo | 2019 年 8 月 9 日

借助霍尼韦尔的传感解决方案,引领转型并加速增长。

重型车辆中的磁性传感器

如今,每个人都处于联系和移动之中。而且,默认情况下,任何时候都是无缝的。听起来很简单,对吧?您可以打开移动设备,实时了解工厂的能力、当前生产的产品以及消耗了多少能源。

但这究竟意味着什么?

这意味着消费者可以立即获得空前大量的知识和信息。

由于数字技术的普及,他们获得的知识比以往任何时候都要多。

这也意味着每家公司既是技术公司又是消费者公司,无论其是 B2B 或 B2C,还是技术或消费者。由于消费者增权和对信息的无限访问,现在这两者交织在一起。

为了站在最前沿,一些企业正将其工厂与其在线订购系统和商店衔接,为其客户实时生产几乎定制的产品。

传感技术让其成为可能

从医疗到运输,从工业到航空航天,传感器无处不在。气体传感器、光学传感器、压力传感器和温度传感器——这些基础设备收集客户做出明智决策和采取行动所需的基础数据。

传感器市场还有巨大的发展空间,因为传感器的运用将继续快速增长和扩大

根据 IBM Marketing Cloud 的一份新报告“102017的关键营销趋势”,当今世界90% 的数据都是在过去两年内创建的。而且,数据只会越来越多。根据同一份报告,许多数据分析师表示,到 2020 为止,数字世界将是目前的 40 倍。

传感器在这方面发挥着重要作用

霍尼韦尔正在采取下一步举措,通过将物联网的尖端智能功能添加到我们的传感器以及基于云的计算技术来推进我们的传感技术。

技术咨询公司 Gartner 预测,到 2020 年为止,全球使用的物联网将增加两倍,达到近 210 亿。

在 iBASEt1 发布的一篇文章中,他们报告说,42% 的 IoT 开发人员目前正在编写使用传感器的软件。

这意味着传感业务的巨大潜力,不仅在数量方面,而且在多样化和与新的重要参与者(软件编写者和创新型初创公司)合作方面,以为最终用户开发全新的突破性应用。由于其传感器和开关产品的广度和深度,霍尼韦尔已准备好与这些参与者合作(参见 sensing.honeywell.com)。

转变世界的霍尼韦尔开关与传感器

AMR 传感器

NGC 紧凑型限位开关 - MICRO SWITCH 系列

霍尼韦尔MICRO SWITCH 紧凑型限位开关 NGC 系列 是一种中型开关的可配置平台,允许客户选择 SPDT(单极双掷)或 DPDT(双极双掷)电路,同时在整个 NGC 系列中保持同样的外壳和安装尺寸。MICRO SWITCH NGC 系列可实现超过 380,000 种配置,获得全球认证,密封等级达 IP67,可用于多种室内和室外应用环境。

为客户创造价值

  • 经济高效:SPDT 和 DPDT紧凑型限位开关来自单一供应商,可帮助原始设备制造商简化供应链,来最大程度地降低采购成本。
  • 多功能:耐久封装使其可用于严苛的室内或室外应用环境,从而提供性能保证
  • 可配置:可使设计工程师实现尺寸标准化,同时符合多种电气要求
  • 应用支持:跨国客户可依赖霍尼韦尔为其新应用和故障排除提供地区支持服务

优势

  • 与同类传感器相比,可耐受的振动 (10 g) 和冲击 (50 g) 额定值增为两倍,因此 NGC 系列可用于严苛的环境条件中,进而提供增强的可靠性和可重复性
  • 与同类传感器相比,电流容量范围更广(10 A),可用于多种应用环境,从而使平台标准化更易实现

潜在工业应用

  • 吊杆位置检测
  • 自动扶梯和升降电梯
  • 机器主机
  • 移动灯塔
  • 包装设备
  • 轨道门
  • 剪式升降机
HPM 系列产品

霍尼韦尔 HPM 系列粒子物质传感器

霍尼韦尔 HPM 系列粒子物质传感器是激光传感器,在特定条件下,采用光散射方法来检测和统计浓度范围为 0 μg/m3 至 1,000 μg/m3 的粒子数量。激光光源照射被拉进探测室的粒子。粒子通过激光束,光源变模糊,并记录至图像或光探测器。然后将光束分析并转换为电子信号,表明粒子的尺寸和数量,以实时计算浓度。霍尼韦尔粒子传感器提供给定粒子浓度范围内的粒子浓度的信息。

为客户创造价值

  • 该功能可以更准确和节省成本的方式监测或控制环境颗粒
  • 行业领先的使用寿命长度和 20,000 续航小时数可基本保证 7 年的产品寿命(根据每日 8 小时运行)
  • 成熟的 EMC 性能使其更准确地用于各种困难行业环境下
  • <6 的超快响应时间,使得 HPM 系列实时响应环境条件
  • 增强可靠性,使其能够在恶劣环境中使用

潜在工业应用

  • HVAC:
    • 空调
    • 空气质量
    • 空气质量监测器
  • 消费产品:
    • 空气滤清器
    • 空调
    • 空气净化器
    • 汽车空气滤清器
    • 手持式空气质量探测器
MPR 系列压力传感器

霍尼韦尔 MicroPressure MPR 系列压力传感器

MPR 系列是一种很小的压阻式硅压力传感器,能够在指定的满量程压力跨度和温度范围内读取数字输出或者模拟输出的压力读数。利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 进行传感器零位、灵敏度、温度影响和非线性特定温度范围校准和补偿。该产品旨在满足更大容量健康(消费类和非消费类)装置和商业设备应用的要求。

为客户创造价值

  • 极小型尺寸:通过解决重量、尺寸和空间限制实现便携性;易于设计;在印刷电路板上占用较少的面积。
  • 压力范围广,方便使用。
  • 性能强化:通过降低转换要求并可与微处理器直接连接,输出进一步提升性能。
  • 价值解决方案:经济高效的大容量解决方案,具有可配置选项。
  • 长端口版本符合 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 湿度灵敏度级别 1 要求:回流焊接和/或维修过程中避免热损伤和机械损伤,该类情况在使用级别较低的产品时多有发生;按规定条件存放的情况下,可实现极长的车间寿命(简化储存,降低废弃率);消除回流之前长时间的烘烤,回流之后不久就可实现稳定性和可用性,支持精益制造。
  • 低功率/节能:降低系统电力需求,延长电池使用寿命。

优势

  • 特定于应用的设计满足特定应用需求和挑战。
  • 数字输出:即插即用功能,可轻松实施并实现系统级连接。
  • 总误差带:在补偿温度范围内实现真正的性能,最大限度地减少对每个传感器进行测试和校准的需要,降低生产成本;提高传感器精度,并且由于部件间变化最小,方便传感器互换。

潜在工业应用

  • 消费类健康用品:无创血压监测、负压伤口疗法、吸乳器、移动式氧气浓缩器、气流监测器、CPAP 水箱和医疗可穿戴设备
  • 非消费类健康用品:有创血压监测仪、动态血压测量
  • 工业:空气制动系统、燃气表和水表
  • 消费类产品:咖啡机、加湿器、空气床、洗衣机、洗碗机
TARS IMU

霍尼韦尔 TARS-IMU 系列运输姿态基准传感器

交通运输姿态基准传感器或 TARS-IMU 是一种封装传感器阵列,用于在重型、越野交通运输等行业的苛刻应用中报告车辆角速率、加速度和倾斜度。

TARS-IMU 通过报告自动化和监控车辆系统和组件的运动所需的关键数据,实现自主车辆表征并提高效率和生产率。传感器融合算法可以通过车载固件为特定的车辆应用定制,允许针对外来环境和车辆运动过滤运动数据。

为客户创造价值

  • 旨在通过重复动作或复杂任务的自动化,使车辆制造商和最终用户能够提高效率
  • 在严苛的地形和车辆等级下,实现精准的移动、驱动和引导
  • 通过启用监控和引导功能来提高安全性,从而提高操作员的效率

优势

  • 灵活。车载固件可以根据特定车辆和特定应用进行定制TARS-IMU
  • 耐用。采用顶级密封 (IP67、IP69K),TARS-IMU坚固耐用,可承受恶劣或重载应用
  • 方便。TARS-IMU 可以在霍尼韦尔工厂预先配置,以便立即开箱安装,也可以同时提供可定制的固件,以便制造商在车辆和应用程序中使用单个零件号

  • 设备控制
  • 联动跟踪
  • 工作监控
  • 操作员辅助控制
  • 性能和输出控制
  • 线性位置
  • 铲斗控制
  • 车辆稳定性控制
文章作者 - Bertrand Lombardo

Bertrand Lombardo,霍尼韦尔 EMEA 传感和物联网销售总监

Bertrand Lombardo 是霍尼韦尔 EMEA 传感和物联网的销售总监。