您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

空气中的小颗粒可能会导致严重的健康问题

——霍尼韦尔 | 2019 年 8 月 9 日

我们大部分时间都在室内,并希望室内空气尽可能干净。但是,室内空气中通常充满了微小颗粒,其直径是人类毛发的几分之一。因为它们很小,所以它们可以深入人体肺部,这可能会引起长期疾病。

用于热轮的 TruStability

换句话说,颗粒物不一定要大到造成严重的健康问题。这些颗粒物被分类为 PM10(10微米或更小)和PM2.5(2.5微米或更小)。

以下是室内空气中漂浮的颗粒物的一些来源:

  • 抽烟
  • 烹饪
  • 电器、燃烧的蜡烛和其他来源的明火
  • 花粉和霉菌
  • 使用煤油加热器
  • 精油扩散
  • 使用普通化学产品进行清洁
  • 对室外受污染环境敞开门窗
  • 使用发胶、室内清新剂或除臭剂

颗粒物含量高的空气会引发哮喘,还会导致眼睛、鼻子和喉咙发炎、呼吸短促、咳嗽、心脏病和其他与健康相关的问题。长期接触,对幼儿、老年人和免疫系统受损或有呼吸系统疾病的个人尤其危险

由于颗粒物引起的潜在健康问题,许多政府正在调控空气中的颗粒物允许含量。问题在于,这些颗粒物之前只能用电子显微镜检测。由于大多数家庭和企业没有可用的电子显微镜,全新的颗粒物传感器越来越多地充当这一角色。

激光传感器通过光散射检测和计量颗粒物。激光光源照射被拉进探测室的粒子。粒子通过激光束,粒子反射光,并记录至图像或光探测器。然后,对光进行分析并将其转换成电信号以供另一系统使用。

粒子物质传感

电信号可以被馈送到建筑和家庭中的加热、通风和空调 (HVAC) 控制系统,或者被馈送到其他空气监测设备中,以自动清洁空气。或者,如果室外空气可用于改善室内空气质量、需要更换空气过滤器或者应对室内送风系统进行早期维护时,信号可以提醒家庭成员或建筑操作员启动空气净化系统。

由于传感器可以轻松放入手,因此它们可以集成到许多家用电器以及更大的空气净化系统中。

便携式空气净化器中的 HPM 系列

我们再也不用受空气中物质的摆布。现在,我们可以在空气引起问题之前,以最小的能耗和空间主动检测、清洁空气。