2019 年 4 月 4 日
多年来,磁性传感器在各种应用中一直是最主要的传感器。它们将磁性或磁性编码信息转换成电信号,以供电子电路处理。

单是在汽车系统中,就使用它们来感知位置、距离和速度。例如,用于气囊控制的汽车座椅和安全带的位置,或用于防抱死制动系统 (ABS) 的轮速检测。
霍尔效应传感器尤其被用于检测目标行驶的速度、位置和方向的应用中。但是,初来乍到的各向异性磁电阻 (AMR) 传感器在这方面也毫不逊色。
AMR 传感器:
- 比霍尔效应传感器具有更高的灵敏度
- 由北极或南极触发(全极感应)
- 当使用具有与霍尔效应传感器相同数量电极的环形磁铁时,分辨率更高
- 其分辨率与霍尔效应传感器相同,但有更大的气隙,甚至所用的电极数量减少
另一方面,霍尔效应传感器在需要更严格运行特性的应用中有经过验证的追踪记录。而对于需要灵活性的应用,外部电路允许它在感知参数之外工作。
这两种传感器类型持续提供非接触、无磨损运行,维护成本低,采用稳健的设计,对振动、灰尘和水具有免疫力。
那么……您为自己的应用选择哪一种?也许了解各自采用的技术会带来一些启发。

霍尔效应传感器对垂直于传感器的磁场做出响应。AMR 传感器对平行磁场做出响应,而且对两个磁极都有反应。

或者,采用稍微不同的视角,您可以看到 AMR 传感器具有其固有的应用范围和探测区域,而霍尔效应传感器只有通过额外的电路才能实现。

为适当应用而设计的适当传感器外壳造就了无可匹敌、耐用、持久的解决方案。

由于 AMR 传感器能够探测水平磁场并具有全极灵敏度,因而设计灵活,这意味着您能以多种方式提供磁场。
对您的应用来说,可能没有明显的优胜者。在这种情况下,您不管怎样都是赢家。霍尔效应传感器已经面市很长时间了。它们通过额外的电路进行定制和适配,可以克服很多感知限制。如果您的应用符合条件,您可能要考虑坚持行之有效的方法。
另外请记住,固有的霍尔效应传感器限制可能正是传感器医生为您的应用开具的良方。如果您需要具有较小探测范围和表现区域的传感器,那么,尝试应用 AMR 传感器只需要额外的电路和处理。
好消息是,更多的参与者意味着有更多的机会直接应用某个解决方案,或者只需稍加修改。快乐感知!