무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


WEEE 및 RoHS 지침



개요

Honeywell은 관련 WEEE 및 RoHS 지침을 준수하기 위해 고객, 공급업체 및 타사와 협력하고 있습니다. 규정 준수 프로세스를 관리하기 위해 전담 비즈니스 및 프로젝트 팀이 구성되었습니다.

전기전자제품 폐기물 처리(WEEE) 지침

WEEE 지침에 따르면 생산자는 전자 및 전기 장비 재활용에 대한 비용을 지불해야 하며 여기에는 PC에서 전동 공구, DVD, 디지털 카메라, 전기 칫솔, 장난감에 이르기까지 광범위한 전자 및 전기 제품이 포함됩니다. WEEE 지침은 폐전자제품이 쓰레기 매립지로 향하는 것을 막고 생산자 책임을 통해 친환경 디자인, 재사용 및 재활용을 장려하는 것을 목표로 합니다. WEEE 지침은 독립형 제품에 적용됩니다. 이들은 자체적으로 작동할 수 있고 다른 시스템 또는 장비의 일부가 아닌 제품입니다. Honeywell은 이 카테고리에 맞는 제품이 거의 없습니다.

유해 물질 제한(RoHS) 지침

WEEE의 자매 지침인 RoHS 지침은 2006년 7월 1일 이후 EU 시장에 출시된 특정 전자 및 전기 장비에서 특정 유해 물질의 함유를 금지합니다. RoHS 지침은 예외를 통해 면제되지 않는 한, 이러한 모든 새 전기 및 전자 장비가 납, 수은, 카드뮴, 육가크롬, 폴리브롬화 비페닐(PBB) 및 폴리브롬화 디페닐 에테르(PBDE)를 함유하지 않음을 보장합니다(PBB 및 PBDE는 일부 플라스틱에서 난연제로 자주 사용됩니다). Honeywell이 생산하는 모든 제품이 RoHS 지침의 적용을 받는 것은 아니며, RoHS 지침에 일부 적용 분야에 대해 금지 물질로부터 면제된다고 명시되어 있습니다.

입장 성명서

공급, 엔지니어링 및 자재 담당자로 구성된 프로젝트 팀은 RoHS 지침에 의해 금지된 물질에 대한 적절한 대체품을 적극적으로 파악하고 있습니다. 이 프로세스에서 벤더와 벤더가 제공하는 자재를 검증하려면 벤더와의 긴밀한 협력과 협업이 필수입니다.

규정 준수 완료 날짜는 제품군마다 다릅니다.

Honeywell은 필요에 따라 제품이 규정을 준수하도록 만들기 위해 RoHS 관련 변경을 시행하고 있습니다. 당사는 진행 상황과 RoHS 지침 이행 또는 제품에 적용할 수 있는 기타 환경 개선을 지원하기 위해 도입할 수 있는 새로운 프로세스에 대해 지속적으로 의견을 교환하기를 기대합니다.

그동안 특정 문제나 우려 사항 또는 궁금한 점이 있으시면 언제든지 Honeywell 또는 현지 판매 담당자에게 문의하십시오.

질문과 답변

질문. 전기전자제품 폐기물 처리(WEEE) 지침이란 무엇입니까?

답변. WEEE는 유럽 연합(EU)에서 채택된 지침으로 각 EU 회원국에서는 곧 국내법으로 적용될 예정입니다. WEEE 지침이 국내법의 일부로 적용되는 마감 시한은 2005년 8월 13일입니다. WEEE 지침에 따르면 생산자는 전자 및 전기 장비 재활용에 대한 비용을 지불해야 하며 여기에는 PC에서 전동 공구, DVD, 디지털 카메라, 전기 칫솔, 장난감에 이르기까지 광범위한 전자 및 전기 제품이 포함됩니다. WEEE 지침은 폐전자제품이 쓰레기 매립지로 향하는 것을 막고 생산자 책임을 통해 친환경 디자인, 재사용 및 재활용을 장려하는 것을 목표로 합니다. 2005년 8월 13일까지 전자제품 폐기물을 회수하고 재활용하기 위해 각 회원국에서 생산자 책임 계획을 수립해야 합니다.


질문. 전기전자제품 유해 물질 제한(RoHS) 지침이란 무엇입니까?

답변. WEEE의 자매 지침인 RoHS 지침은 2006년 7월 1일 이후 EU 시장에 출시된 특정 전자 및 전기 장비에서 특정 유해 물질의 함유를 금지합니다. RoHS 지침은 예외를 통해 면제되지 않는 한 이러한 모든 새 전기 및 전자 장비가 납, 수은, 카드뮴, 육가크롬, 폴리브롬화 비페닐(PBB) 및 폴리브롬화 디페닐 에테르(PBDE)를 함유하지 않음을 보장합니다(PBB 및 PBDE는 일부 플라스틱에서 난연제로 자주 사용됩니다). Honeywell이 생산하는 모든 제품이 RoHS 지침의 적용을 받는 것은 아니며, RoHS 지침에 일부 적용 분야에 대해 금지 물질로부터 면제된다고 명시되어 있습니다. 이러한 면제 조항은 RoHS 지침 부록에 구체적으로 수록되어 있습니다.


질문. WEEE 지침은 Honeywell 제품에 적용됩니까?

답변. WEEE 지침은 독립형 제품에 적용됩니다. 이들은 자체적으로 작동할 수 있고 다른 시스템 또는 장비의 일부가 아닌 제품입니다. 간단한 예는 전자레인지, 냉장고 등입니다. Honeywell은 이 카테고리에 맞는 제품이 거의 없습니다.


질문. Honeywell은 언제부터 RoHS 지침 준수를 위해 노력하고 있습니까?

답변. 당사의 RoHS 지침 준수 프로그램은 2003년에 시작되었습니다.


질문. Honeywell의 모든 제품이 RoHS 지침을 준수할 것으로 예상되는 시기는 언제입니까?

답변. Honeywell은 2006년 7월 1일 기한 전에 모든 제품에서 RoHS 지침을 준수하도록 한다는 목표를 세우고 있습니다. 2005년 말까지 대다수의 제품이 지침을 준수할 것으로 예상됩니다. 지침 준수 완료 날짜는 제품군마다 다를 수 있습니다.


질문. 현재 지침을 준수하는 제품이 있습니까?

답변. 예. 특정 제품은 RoHS 지침에 따라 여섯 가지 유해 물질을 포함하지 않으므로 이미 RoHS 지침을 준수하고 있습니다. 또한, 다른 제품들은 2003년에 지침 준수 프로그램이 시작된 이후 지침을 따르고 있고 신제품의 경우 출시 시점부터 지침을 따르고 있습니다.


질문. 면제되는 제품이 있습니까?

답변. 예. RoHS 지침은 WEEE 지침에서 면제된 전기 및 전자 장비 금지 물질에 대해 면제권을 부여합니다. 이러한 사례 중 하나로 군용 장비를 들 수 있습니다. Honeywell이 군용 장비 용도로 제조한 부품은 현재 RoHS 지침에서 면제됩니다. 일부 면제는 영구적이지 않을 수 있으며 일부는 차후 검토할 예정입니다. 군용 장비 용도로 판매되는 부품은 RoHS 지침을 준수하지 않습니다.


질문. WEEE 지침 범위에서 벗어난 감지 및 사물인터넷 제품이 있습니까?

답변. 예. 다른 기존 유럽 지침의 적용을 받는 일부 분야에서 사용되는 제품은 범위를 벗어난 것으로 간주됩니다. 한 예로 차량 탑재 적용 분야에서 독점적으로 사용되는 제품을 들 수 있습니다. 이 경우 폐차 지침이 적용될 것입니다.


질문. Honeywell은 RoHS 준수 제품을 어떻게 식별합니까?

답변. Honeywell 제품 부품 번호는 변경되지 않습니다. 대신 RoHS 지침의 제조 규정 준수를 나타내기 위해 제품 날짜 코드가 사용됩니다. ICOM 시스템 고객은 제품 데이터베이스에 접근하여 특정 부품 번호의 RoHS 상태를 확인하거나 고객 지원 센터나 현지 Honeywell 영업 담당자를 통해 요청할 수 있습니다.

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink