Von Honeywell | 9. August 2019
Wir verbringen viel Zeit in Gebäuden und möchten, dass die Innenluft möglichst rein ist. Aber diese Luft ist häufig mit kleinen Partikeln angereichert, deren Größe ein Bruchteil des Durchmessers von menschlichem Haar ist. Da sie so klein sind, können sie tief in unsere Lunge eindringen und potenziell langfristige Erkrankungen verursachen.

Mit anderen Worten, die Partikelkörper müssen nicht groß sein, um große Gesundheitsprobleme zu verursachen. Diese Partikel werden kategorisiert als PM10 (10 Mikrometer oder kleiner) und PM2.5 (2,5 Mikrometer oder kleiner).
Dies sind einige der Quellen für die Verbreitung von Partikelkörpern im Innenbereich:
- Rauchen
- Kochen
- Offene Flammen von Geräten, brennenden Kerzen und anderen Quellen
- Blütenstaub und Schimmel
- Verwendung von Ölöfen
- Diffundierung ätherischer Öle
- Reinigung unter Verwendung üblicher chemischer Produkte
- Öffnen von Türen und Fenstern zu verschmutzten Außenbereichen
- Verwendung von Haarsprays, Aerosol-Lufterfrischern für Innenräume oder Deodoranten
Luft mit hoher Partikelkonzentration kann Asthmaanfälle auslösen und zu Irritationen von Augen, Nase und Rachen, Atemnot, Husten, Herzerkrankungen und anderen Gesundheitsproblemen führen. Eine längere Exposition kann insbesondere für Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit beeinträchtigtem Immunsystem oder Atembeschwerden gefährlich sein.
Wegen der potenziellen Gesundheitsprobleme, die durch Partikelkörper verursacht werden, regulieren viele Regierungen, was in unserer Luft zulässig ist. Das Problem bestand darin, dass diese Partikel zuvor nur anhand von Elektronenmikroskopen erkennbar waren. Da den meisten Haushalten und Unternehmen kein Elektronenmikroskop zur Verfügung steht, werden die neuen Partikelsensoren zunehmend für diese Aufgabe eingesetzt.
Laserbasierte Detektoren erkennen und zählen die Partikel anhand der Lichtstreuung. Eine Laserlichtquelle erleuchtet ein Partikel, wenn dieses durch eine Detektionskammer passiert. Beim Passieren der Partikel durch den Laserstrahl wird das Licht von den Partikeln reflektiert; dies wird in einem Photo- oder Lichtdetektor erkannt. Das Licht wird dann analysiert und in ein elektrisches Signal zur Nutzung durch ein anderes System umgewandelt.

Das elektrische Signal kann in Steuersysteme für Heizungs-, Belüftungs- und Klimaanlagen (HLK) in Gebäuden und Wohneinheiten oder in andere Luftüberwachungsvorrichtungen gespeist werden, damit die Luft automatisch gereinigt wird. Oder es kann Familienmitglieder oder Gebäudebetreiber informieren, wann die Luftreinigungssysteme aktiviert werden müssen, wenn die Außenluft zur Verbesserung der Innenluftqualität verwendet werden kann, wann die Luftfilter gewechselt werden müssen oder wann eine frühzeitige Wartung an Systemen für Innenluftbereitstellung ausgeführt werden muss.
Da die Sensoren einfach in Ihre Handfläche passen, können sie in viele Haushaltsgeräte und in größere Luftreinigungssysteme integriert werden.

Wir sind nicht mehr hilflos dem ausgeliefert, was in der Luft enthalten ist. Jetzt können wir die Luft mit minimalem Energie- und Platzbedarf auf proaktive Weise überwachen und reinigen, bevor sie Probleme verursacht.