Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Luftverschmutzung: Eine reale Gefahr im Innen- und Außenbereich

Von Honeywell | 26. Juli 2019

Luftverschmutzung im urbanen Bereich ist nichts Neues. Man kann sie sehen, riechen und oftmals auch spüren.

Verschmutzte Stadt

Übliche Quellen:

  • Industrieemissionen und Emissionen von Kohlekraftwerken
  • Interne Verbrennungsmotorabgase
  • Emissionen von Holzöfen und Feuerstellen

All dies trägt zu erhöhtem Aufkommen von Partikelkörpern, Schadstoffen und Allergenen in der Luft bei.

Oftmals sagt man uns, dass wir uns bei schlechter Qualität der Außenluft im Innenbereich aufhalten sollen. Sie wären womöglich überrascht zu hören, dass die Luft in Ihrem Wohnzimmer schmutziger sein kann als die Luft neben einer städtischen Straße mit durchschnittlichem Verkehrsaufkommen. Zusätzlich zu dem, was im Außenbereich anzutreffen ist, ist im Innenbereich auch Folgendes vorhanden:

  • Gase von Personen, die in begrenzten Räumen atmen; Verbrennung organischer Stoffe zum Kochen und Heizen
  • Pressspan- und Sperrholzprodukte, Wandisolierungen und neue Möbel, in denen Formaldehyd, Leim und andere Klebstoffe verwendet werden
  • Farben und Lacke; Reinigungs- und Desinfektionsprodukte sowie Kosmetika, in denen flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOCs) verwendet werden
Quellen für Innenluftverschmutzung

Das Öffnen des Fensters kann die beste Option sein, selbst wenn Sie es geschlossen halten, damit die schlechte Luft nicht herein kommt.

Stellen Sie sich ein frisch gestrichenes Haus vor, das mit neuen Möbeln ausgestattet wurde, oder einen Arbeitsplatz, der stark nach Reinigungsprodukten riecht. Die Luftqualität in unseren Heimen und Arbeitsstätten oder an anderen öffentlichen Orten variiert erheblich in Abhängigkeit vom Material, das für ihren Bau oder für ihre Reinigung verwendet wurde, sowie vom Zweck des jeweiligen Raums sowie der Art seiner Nutzung und Belüftung.

Verminderte Luftqualität kann insbesondere für Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit beeinträchtigtem Immunsystem oder Atembeschwerden gefährlich sein. Tatsächlich kann Luft mit hoher Partikelkonzentration Asthmaanfälle auslösen und zu Irritationen von Augen, Nase und Rachen, Husten, Herzerkrankungen und anderen Gesundheitsproblemen führen.

Kleine Partikel mit einem Bruchteil des Durchmessers eines menschlichen Haars können tief in die Lunge eindringen, was längerfristige Erkrankungen verursachen kann.

PM10 Partikel im Vergleich zu einem menschlichen Haar

Mit anderen Worten, die Partikelkörper müssen nicht groß sein, um große Gesundheitsrisiken zu verursachen.

Dies sind einige vernünftige Verfahren, die zur Erlangung sauberer Innenluft beitragen können:

  • Sorgen Sie stets für gute Wartung von Heizungs-, Belüftungs- und Klimaanlagen und eine Reinigung oder den Austausch der Luftfilter.
  • Kontrollieren Sie die Feuchtigkeit durch ordnungsgemäße Belüftung, einen Entfeuchter oder das Öffnen eines Fensters.
  • Halten Sie die Waschbereiche sauber, trocken und gut belüftet.
  • Saugen Sie häufig und entfernen Sie Staub mit einem feuchten Tuch.
  • Verbringen Sie mehr Freizeit im Freien.
  • Wenn Sie Raucher sind, hören Sie auf.
  • Belüften Sie eine Feuerstelle auf sichere Art, um Schadstoffe zu entfernen – oder entzünden Sie kein Feuer.
  • Sorgen Sie für sichere Aufbewahrung und Belüftung giftiger Chemikalien oder ersetzen Sie sie.
  • Verwenden Sie ungiftige Reinigungsmittel auf Basis von Essig, Natron oder Zitronensaft.
  • Verwenden Sie Farben, Lacke und Reinigungsmittel ohne flüchtige Kohlenwasserstoffe.
  • Achten Sie darauf, dass Ihre Garage gut mit Luft belüftet wird, die sich nicht mit der Luft im Haus vermischt.
  • Benutzen Sie beim Kochen Abzugshauben.

Es ist sinnvoll, die Luft in Ihrer Umgebung kontinuierlich zu überwachen. Wenn Ihnen Probleme bekannt sind, können Sie etwas dagegen unternehmen. Luftüberwachungsgeräte sind in allen Formen und Größen erhältlich. Viele sind tragbar, so dass Sie sogar an einem öffentlichen Ort wissen können, was in der Sie umgebenden Luft enthalten ist. Selbst wenn Sie nichts unmittelbar ändern können, können Sie wenigstens anderswo hingehen.

Kleine Maßnahmen können gute Ergebnisse liefern.

* Umweltschutzbehörde der Vereinigen Staaten, „The Inside Story: A Guide to Indoor Air Quality (Die Geschichte aus erster Hand: Ein Leitfaden für gute Innenluftqualität)“, verfügbar unter https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/inside-story-guide-indoor-air-quality [Zugegriffen 25. Juli 2019].

Umweltschutzbehörde der Vereinigten Staaten, „Linking Air Pollution and Heart Disease (Der Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Herzerkrankungen)“, verfügbar unter https://www.epa.gov/sciencematters/linking-air-pollution-and-heart-disease [Zugegriffen 25. Juli 2019].